请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMCS1126-Q1主题中讨论的其他器件: TMCS1123、 TMCS1133-Q1
工具/软件:
您好的团队、
在特定示例条件中、在发出热警报或传感器故障事件时、它如何行为? 例如、您能回答以下问题吗?
- 当发生过流但未达到热故障阈值时、ALERT 引脚会输出 100%占空比?
- 当发生潜在故障且 ALERT 引脚输出 80%占空比时、系统电流调节会使霍尔传感器温度降低、其结温低于热阈值、ALERT 引脚返回至输出 100%占空比输出?
- 当发生传感器故障时、无论 CS+和 CS-之间的电流如何、ALERT 输出占空比是 20%还是 50%?
- 当 ALERT 引脚因传感器故障输出 20%或 50%时、如何从该状态中恢复?

此致、
Ochi