This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126-Q1:在特定示例条件下、它在发生警报过热或传感器故障事件时的行为是如何的?

Guru**** 2573965 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1126-Q1, TMCS1123, TMCS1133-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1573276/tmcs1126-q1-how-does-it-behave-on-alert-thermal-or-sensor-fault-event-in-specific-example-condition

器件型号:TMCS1126-Q1
主题中讨论的其他器件: TMCS1123TMCS1133-Q1

工具/软件:

您好的团队、  

在特定示例条件中、在发出热警报或传感器故障事件时、它如何行为? 例如、您能回答以下问题吗?

  • 当发生过流但未达到热故障阈值时、ALERT 引脚会输出 100%占空比?
  • 当发生潜在故障且 ALERT 引脚输出 80%占空比时、系统电流调节会使霍尔传感器温度降低、其结温低于热阈值、ALERT 引脚返回至输出 100%占空比输出?   
  • 当发生传感器故障时、无论 CS+和 CS-之间的电流如何、ALERT 输出占空比是 20%还是 50%?
  • 当 ALERT 引脚因传感器故障输出 20%或 50%时、如何从该状态中恢复?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi、

    TMCS1126-Q1 没有警报引脚。

    我看到您最近发布了关于 TMCS1133-Q1 的信息、因此假设您原本打算这样说。 TMCS1123 还具有警报引脚。  

    发生过流但未达到热故障阈值时、ALERT 引脚输出 100%占空比?

    -是的。 这种情况将触发 OC 引脚 7、但如果没有达到热故障且传感器未饱和、则警报将保持在 100%占空比、表明没有故障。

    当发生故障且 ALERT 引脚输出 80%占空比时、系统电流调节会使霍尔传感器温度降低、其结温低于其热阈值时、ALERT 引脚返回至输出 100%占空比输出?   [/报价]

    -这是正确的。

    当发生传感器故障时、无论 CS+和 CS-之间的电流如何、ALERT 输出是否为 20%或 50%占空比?

    -正确。 ALERT 引脚的占空比由发生的故障情况决定。 输入端子之间的电流不会影响这一点。

    当 ALERT 引脚因传感器故障输出 20%或 50%时、它如何从此状态恢复?

    -传感器故障可能由于霍尔传感器饱和而发生,因此当霍尔看到的磁场减小而传感器不再饱和时,它会恢复。 另一种可能(但不太可能)是霍尔传感器发生故障/损坏、在这种情况下无法从此状态中恢复。

    此致、

    Holly

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly:  

    非常感谢您检查 TMCS1133-Q1 警报引脚功能。

    是的、这适用于 TMCS1133-Q1、抱歉有误。 一切都是明确的。  

    此致、
    Ochi