This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100:低电流测量差值和偏移一致性

Guru**** 2573705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1574376/tmcs1100-low-current-measurement-delta-and-offset-consistency

器件型号:TMCS1100


工具/软件:

您好、  

我想使用霍尔效应电流传感器来测量接近 0A 的电流。 我知道传感器具有几十毫安的偏移、但我可以用它来测量 mA 电流的差值。

我测量基线 VOUT、然后打开负载并再次测量 VOUT。 增量值应该会告诉我负载正在拉多少电流、向下拉至 mA 精度、对吗?

此外、 无论温度 VOUT 漂移如何、 器件的 VOUT 电压常数上会存在偏移。 如果我关闭传感器电源、然后在几秒钟后再次为其通电、失调电压是否仍然相同?

此外、您还会为该应用推荐任何其他霍尔效应传感器吗?

我还想知道灵敏度>=800mV/A 的霍尔效应电流传感器是否有或未来存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宜兴市  

    您描述的过程是单点校准、是的、这样可以帮助进行更小的测量。 对于小幅测量、除了器件偏移外、还需要考虑外部磁场。 有关此方面的更多信息、请查看本文档的第六部分。  

    由于霍尔效应传感器具有固有的噪声、因此在进行小幅测量时还需要小心。 请参阅数据表中的图 6-16:

    在完整 BW 下、该器件的 RMS 噪声可能会包络您尝试测量的信号(同一文档的第 4 节将向您介绍如何计算此值。 过采样/均值计算在这方面很有用、但一般来说、上述原因正是工程师寻找其他小精度测量解决方案的原因。 此处测量是否需要 TMCS 的基本隔离? 否则、基于分流器的解决方案可能是解决精度问题的更好方法。