This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5056-Q1:有关磁传感器选择的信息。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5056, TMAG5131-Q1, DRV5055, DRV5033-Q1, TPS92638-Q1, DRV5023-Q1, TMAG5273, TMAG5170, TMAG3001, TMAG5173-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1573336/drv5056-q1-regarding-the-selection-of-the-magnetic-sensor

器件型号:DRV5056-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92638-Q1、DRV5056 、TMAG5131-Q1、 DRV5023-Q1、DRV5055 TMAG5273TMAG5170TMAG3001TMAG5173-Q1、DRV5033-Q1

工具/软件:

主席先生/女士、  

我们计划将 DRV5056-Q1 用于汽车应用。 我们必须启用/关闭 LED 驱动器 IC  TPS92638-Q1  根据磁传感器输出来调整。 我们计划使用 DRV5056A1 由于其电压输出在 0 磁场下为 0.6V、适合 LED 驱动器 EN 引脚的 VIL 电平 TPS92638-Q1  0.7V。 不过、这种情况 DRV5056 是单极、因此您可以建议使用与 LED 驱动器 EN 引脚的逻辑低电平(最大 0.7V)和高电平(最小 2V)兼容的任何双极磁传感器输出。

谢谢、  

Vishaal S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishaal、

    您是需要线性输出响应、还是尝试定义高电平和低电平两种状态?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:  

    如果它具有线性输出响应、并且它 在 0 磁场下的失调电压应小于 0.6V(因为这将与 LED 驱动器 IC EN 引脚的使能引脚 (VIL) 电压连接  TPS92638-Q1  为 0.6V)。 此外、我们也愿意考虑具有高电平和低电平状态的磁传感器 IC 开关、前提是 IC 通过磁场检测提供高输出状态。

    谢谢、  

    Vishaal S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishaal、

    听起来您想要一款器件、该器件是具有高电平有效输出的全极开关或线性传感器(如 DRV5056)、但对+场或 — 场的响应相同?  我们没有任何与此完全匹配的内容。  

    我们确实有 TMAG5131-Q1 和 DRV5023-Q1、它们是高电平有效开关、但它们都是单极开关。   您需要确保向传感器提供正磁场。

    DRV5055 是双极的、但零点生成并输出 Vcc/2。

    另一种选择是使用 3D 霍尔效应传感器、例如 TMAG5170、TMAG5273、TMAG3001 或 TMAG5173-Q1。  这些器件具有数字通信接口、但可以编程为在超过特定阈值时发送中断或警报信号。  您需要能够识别传感器是否已施加了+或 — 场,但这可用于提供您所需的内容。  ALERT 和 INT 引脚为低电平有效、但可配置为大于 B=0 的低阈值或小于 B=0 的高阈值。  如果配置了适当的阈值、则您可以在 B=0 时将引脚驱动为低电平、并在适当时将其拉高至 Vcc。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:  

    感谢您的快速支持和响应。 考虑哪些因素  DRV5033-Q1 响应。 您能否交叉检查它是否适用于我们的应用。 还要告诉我们这是否会优于 3D 霍尔效应传感器。

    谢谢、  

    Vishaal S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishaal、

    DRV5033-Q1 是一款开漏输出器件、因此空闲状态被拉高

    因此、在 B=0 时、您将处于 Vcc、但当应用高于 BOP 的字段时、输出将被驱动为低电平。  您可以使用此电阻、但如果您需要在 B=0 时具有低输出、则需要将反相器与输出信号串联。

    谢谢、

    Scott