主题中讨论的其他器件:TPS92638-Q1、DRV5056 、TMAG5131-Q1、 DRV5023-Q1、DRV5055 、 TMAG5273、 TMAG5170、 TMAG3001、 TMAG5173-Q1、DRV5033-Q1
工具/软件:
主席先生/女士、
我们计划将 DRV5056-Q1 用于汽车应用。 我们必须启用/关闭 LED 驱动器 IC TPS92638-Q1 根据磁传感器输出来调整。 我们计划使用 DRV5056A1 由于其电压输出在 0 磁场下为 0.6V、适合 LED 驱动器 EN 引脚的 VIL 电平 TPS92638-Q1 0.7V。 不过、这种情况 DRV5056 是单极、因此您可以建议使用与 LED 驱动器 EN 引脚的逻辑低电平(最大 0.7V)和高电平(最小 2V)兼容的任何双极磁传感器输出。
谢谢、
Vishaal S.