This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:PGA970 输出级烧毁

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1573803/pga970-pga970-output-stage-burnout

部件号:PGA970


工具/软件:

您好:

我有几次让 PGA970 正弦波输出级烧毁。
症状:设备中没有正弦波输出和 P1-P2 短路。

按照此处的说明、我的设置是 3 线(单端)
PGA970:3 线设置

电源为 VDD = LVDT_PWR = 12V
GATE = 0V

振幅为 5000LSB 时、我的波形为 5kHz。 稳压器

Waveform_DAC_OFFSET = 11272 #0.86/1.25 * 16384
LVDT_OP_CTRL = 0xBE          #(0x2 << 0)|(0x3 << 2)|(0x3 << 4)|(0x1 << 7):var 偏移、1.5V 输出 CM、1.67V/V、使用滤波器、单端
AMUX_CTRL =   0xF0           #将 WfM DAC 连接到 WfM 放大器
S1_S2_DEMOD_CFG_1 =  0x01   #复位调制器、请参阅: e2e.ti.com/.../pga970-waveform-generation
Waveform_GEN_CTRL =  0x01  # WAVE_EN = 1(开启)

这通常可以正常工作并生成峰值振幅为 0.685V 的波形
负载约为 200R + 9mH(对于两个串联线圈)、电流约为 2.2mA 峰值或 1.57mA RMS

我看到该数据表指定了输出短路拉电流和灌电流、但功率级实际上是否防短路?

任何有助于查找故障的见解都将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:
    因此、我不对 VDD 电源使用栅极控制、已按照数据表中的规定将 GATE 连接到 GND。
    但我发现没有根据需要设置 GATE_CTRL_SD 位。 我估计这已经导致栅极控制放大器驱动短路。
    这是否可能解释 VDD = 12V 时波形发生器输出级的故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:  

    欢迎来到 E2E!

    我不确定栅极控制放大器是否会影响波形发生器输出级。 请给我几天时间来研究一下。  

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:  

    感谢您的耐心。 GATE_CTRL_SD 位打开和关闭栅极驱动块。 当 GATE_CTRL_SD 位为 0 时、栅极驱动块开启并汲取电流。  

    当您的器件在 P1-P2 处短路时、器件是否报告任何故障? 我没有看到波形发生器块和栅极控制块之间存在直接链路、但是、栅极控制块会生成 AVDD、为波形生成块中的放大器供电。 所以我想知道这是否会导致器件中的某个位置出现过压情况。  

    将 GATE_CTRL_SD 设置为 1 后、您是否在 P1-P2 处看到了任何短路?

    此致、

    Maggie