工具/软件:
您好:
我有几次让 PGA970 正弦波输出级烧毁。
症状:设备中没有正弦波输出和 P1-P2 短路。
按照此处的说明、我的设置是 3 线(单端)
PGA970:3 线设置
电源为 VDD = LVDT_PWR = 12V
GATE = 0V
振幅为 5000LSB 时、我的波形为 5kHz。 稳压器
Waveform_DAC_OFFSET = 11272 #0.86/1.25 * 16384
LVDT_OP_CTRL = 0xBE #(0x2 << 0)|(0x3 << 2)|(0x3 << 4)|(0x1 << 7):var 偏移、1.5V 输出 CM、1.67V/V、使用滤波器、单端
AMUX_CTRL = 0xF0 #将 WfM DAC 连接到 WfM 放大器
S1_S2_DEMOD_CFG_1 = 0x01 #复位调制器、请参阅: e2e.ti.com/.../pga970-waveform-generation
Waveform_GEN_CTRL = 0x01 # WAVE_EN = 1(开启)
这通常可以正常工作并生成峰值振幅为 0.685V 的波形
负载约为 200R + 9mH(对于两个串联线圈)、电流约为 2.2mA 峰值或 1.57mA RMS
我看到该数据表指定了输出短路拉电流和灌电流、但功率级实际上是否防短路?
任何有助于查找故障的见解都将不胜感激