This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:如何在不进入 LPDS 的情况下切换 DPC?

Guru**** 2580075 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-L-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1566096/awrl1432-how-to-switch-dpc-without-entering-lpds

器件型号:AWRL1432
主题中讨论的其他器件:MMWAVE-L-SDK

工具/软件:

尊敬的专家:

我的应用程序需要两个 DPC。 我知道 SDK 示例代码包含一个 DPC 切换示例。 但是、示例代码以 LPDS 模式运行、这不适用于我的情况。

我的应用以正常模式运行、而不进入 LPDS 模式。

这两个 DPC 的线性调频脉冲设置差异很大;一个需要压缩雷达数据立方体、而另一个不需要压缩。 当 DPC 切换时、需要从 L3 存储器重新分配雷达数据立方体、热图等。

请帮助解决我的问题、谢谢!

此致

KT Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:KT:

    您正在开发哪种类型的应用?  您是否在谈论 用于配置文件切换的 profileSwitchCfg?  您是否尝试过关闭低功耗模式?

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

     

    我们提供两种检测 (DPC)、可通过 ECU 切换。

    在两个 DPC 之间切换需要更改 CHIRP 配置文件配置。

    此应用对功耗不太关心、因此我们不需要运行 LPDS、也没有在 LPDS 模式下进行测试。

     

    我想知道是否有在不运行 LPDS 的情况下更改 DPC 的解决方案?

     

    此致

    KT Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:KT:

    运动和存在检测中未提及必须在低功耗模式下运行配置文件切换。  您能否试一试、让我知道您在哪里失败?

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

     

    我尚未尝试演示代码、但我发现该代码仅在 powerManagementTask(下图 1)中执行配置文件切换、仅当 LPDS 处于 LOW_PWR_MODE_ENABLE 或 LOW_PWR_TEST_MODE 时(图 2)、信标“gPowerSem"才“才会解锁。

     

    我不确定是否误解了代码。

     

    图 1.

     

     

    图 2.

      

    此致

    KT Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

     

    此演示代码仅在 LPDS 模式下运行、请参阅以下 SDK (xWRL1432 MMWAVE-L-SDK 05.05.03.00) 文档。

     

    回到我的原始问题、我想知道是否可以在非 LPDS 模式下切换 DPC(配置文件开关)、如果可以、请提供一些建议。 谢谢你。

     

    此致

    KT Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    虽然演示实现会在 powerManagementTask 中切换配置文件并且仅在给出信标(仅在启用低功耗模式时可用)后才  进行切换、但仍可以使用相同代码的部分(例如 mmw Demo_Presence ToTrackSwitch 和 mmw<xmt-block1> Demo_Track</xmt-block> ToPresenceSwitch) 来 Demo_Track 来执行)执行配置文件切换。 注意: 在启动 powerManagementTask 序列所示的下一帧之前、您需要通过调用 mmwDemo_mmWaveInit、使用新配置文件重新初始化前端。

    此外、LOW_POWER_TEST_MODE 在技术上实现了在不使用 LPDS 的情况下执行配置文件切换所需的一切、因此我建议启用该功能或获取其中使用的部分代码。

    此致、  

    Kristien