主题中讨论的其他器件:MMWAVE-L-SDK
工具/软件:
尊敬的专家:
我的应用程序需要两个 DPC。 我知道 SDK 示例代码包含一个 DPC 切换示例。 但是、示例代码以 LPDS 模式运行、这不适用于我的情况。
我的应用以正常模式运行、而不进入 LPDS 模式。
这两个 DPC 的线性调频脉冲设置差异很大;一个需要压缩雷达数据立方体、而另一个不需要压缩。 当 DPC 切换时、需要从 L3 存储器重新分配雷达数据立方体、热图等。
请帮助解决我的问题、谢谢!
此致
KT Lin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家:
我的应用程序需要两个 DPC。 我知道 SDK 示例代码包含一个 DPC 切换示例。 但是、示例代码以 LPDS 模式运行、这不适用于我的情况。
我的应用以正常模式运行、而不进入 LPDS 模式。
这两个 DPC 的线性调频脉冲设置差异很大;一个需要压缩雷达数据立方体、而另一个不需要压缩。 当 DPC 切换时、需要从 L3 存储器重新分配雷达数据立方体、热图等。
请帮助解决我的问题、谢谢!
此致
KT Lin
您好:
虽然演示实现会在 powerManagementTask 中切换配置文件并且仅在给出信标(仅在启用低功耗模式时可用)后才 进行切换、但仍可以使用相同代码的部分(例如 mmw Demo_Presence ToTrackSwitch 和 mmw<xmt-block1> Demo_Track</xmt-block> ToPresenceSwitch) 来 Demo_Track 来执行)执行配置文件切换。 注意: 在启动 powerManagementTask 序列所示的下一帧之前、您需要通过调用 mmwDemo_mmWaveInit、使用新配置文件重新初始化前端。
此外、LOW_POWER_TEST_MODE 在技术上实现了在不使用 LPDS 的情况下执行配置文件切换所需的一切、因此我建议启用该功能或获取其中使用的部分代码。
此致、
Kristien