This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA300:データの取得形式、計算方法について μ V/如何获取数据以及如何计算数据

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA300, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1569741/pga300-how-to-get-data-and-how-to-calculate-it

器件型号:PGA300
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:

PGA300EVM-M 034について、評価に必要な圧力と温度を、外部計測機器を接続して取得したい。この場合どのような接続方法がありますか。Ω

また計測するデータの形式について知りたい。μ s

この取得したデータをもとに評価の値を計算する方法は、データシートのp23、式4という認識で間違いないか。μ s

式4に登場する引数について、どのようにして取得すればいいのか知りたい。μ s

複数のデータを取得する際、ハード的な接続方法はどのようにすればよいか知りたい。μ s

----------------------------------------------------------------------------------------

对于 PGA300EVM-034、我希望通过连接外部测量器件来获得评估所需的压力和温度。 在这种情况下、有哪些连接方法可用? 我还想知道要测量的数据的格式。 确认根据获得的数据计算评估值的方法如数据表中的第 23 页公式 4 所示、这是正确的吗? 我想知道如何获得表达式 4 中出现的参数。 我想知道如何在获取多个数据时进行硬连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎来到 E2E!

    您认为外部测量设备是什么意思? 您指的是万用表吗? 是否使用 PGA300EVM-034? 硬连接是什么意思?

    数据以 14 位值的形式在 DAC 上输出。 是的、在给定特定输入的情况下、您可以使用公式 4 来计算预期输出。  

    您可以使用此处的代码计算公式 4 的系数: https://github.com/TexasInstruments/precision-adc-examples/tree/main/devices/pga3xx

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据来自哪里? (引脚或连接器的输出?) 我是否需要在 PC 上安装任何软件才能与 PGA300EVM-034 通信? 如何使用这种代码? 是否要将程序写入 PGA300EVM-034? 所附代码 H0 2.851e-03 0x2EB585 的以下部分是什么关系? 右侧值的十进制转换不会产生左侧的值

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    データはどこから出力されますか?(ピンやコネクタから出力される?)μ s

    PCとPGA300EVM Ω 034を通信するためにはPCに何かソフトをインストールする必要がありますか?Ω

    また、このコードはどうやって使いますか?PGA300EVM-034 にプログラムを書きますか?

    添付していただいたコード中の以下の部分 μ s

    h0           2.851e-03         0x2EB585
    これはどのような関係ですか?右の値を10進数変換しても左の値になりません。μ s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要测量系统中的数据。 测量的噪声性能。 您是否有访问 PGA300EVM GUI 的权限? 如果没有、请在 E2E 上给我朋友发送申请。  

    PGA300 运行压力线性化算法。 用户需要根据其系统中的压力、温度和 DAC 将线性化算法的系数编程到 EEPROM 中。 该代码提供需要编程的 EEPROM 系数。 Github 上的示例使用 24 位 ADC 数据、请注意 PGA300 具有 16 位 ADC。  

    对于 H0、有一个归一化因子、即 2.851e-01 乘以:24 位系数为 2^30、16 位系数为 2^14。

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统到底是什么?

    连接器到底在哪里? XDS200?

    已发送朋友请求。 请

    ----------------------------------------------------------------------------

    システムというのは具体的にどのようなものですか?μ s

    コネクタは具体的にはどこですか?XDS200ですか?μ s

    フレンドリクエストを送信しました。お願いします。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指带有 PGA300 和传感器的完整电路。  

    通过连接器、我指的是 PGA300EVM-034 电路板上的测试点。  

    我已接受您的朋友请求。  

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想从 PC 向 PGA300EVM 进行写入和读取。 是否有串行通信等命令或通信格式

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    PCからPGA300EVMへ書込や読込をしたいが、シリアル通信のようにコマンドや通信フォーマットはありますか?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PGA300EVM 和 GUI 软件旨在与 USB2ANY 配合使用。  

    PGA300 仅使用单线制接口 (OWI) 进行数字通信。 USB2ANY 控制器生成 UART 信号、PGA300 EVM 上有一个电路、用于将 UART 信号转换为 OWI 信号、并将 OWI 传输从 PGA300 转换回 UART、该数据可由 USB2ANY 读取。 USB2ANY 使用 GPIO 引脚和附加电路来生成 OWI 所需的激活脉冲。