主题中讨论的其他器件: USB2ANY
工具/软件:
PGA300EVM-M 034について、評価に必要な圧力と温度を、外部計測機器を接続して取得したい。この場合どのような接続方法がありますか。Ω
また計測するデータの形式について知りたい。μ s
この取得したデータをもとに評価の値を計算する方法は、データシートのp23、式4という認識で間違いないか。μ s
式4に登場する引数について、どのようにして取得すればいいのか知りたい。μ s
複数のデータを取得する際、ハード的な接続方法はどのようにすればよいか知りたい。μ s
----------------------------------------------------------------------------------------
对于 PGA300EVM-034、我希望通过连接外部测量器件来获得评估所需的压力和温度。 在这种情况下、有哪些连接方法可用? 我还想知道要测量的数据的格式。 确认根据获得的数据计算评估值的方法如数据表中的第 23 页公式 4 所示、这是正确的吗? 我想知道如何获得表达式 4 中出现的参数。 我想知道如何在获取多个数据时进行硬连接。