尊敬的 TI 支持团队:
我正在尝试运行 基于网络的毫米波演示可视化工具 可编程总线。 据我所知、这需要刷写中的演示映像 刷写模式 (SOP = 101)、然后在中运行演示 演示模式 (SOP = 001)。
但是、当我尝试使用刷写映像时 UniFlash 、我遇到以下问题:
错误:无法连接到串行端口。 重新检查所选的 COM 端口。
以下是我的设置的详细信息:
-
安装的模型 TI 毫米波 SDK 支持 、 TI Cloud Agent 、 TI 仿真器 、和 TI CloudAgent Bridge 。
-
我的 PC 能够正确检测到两个 XDS110 COM 端口:
-
“XDS110 Class Application/User UART“
-
“XDS110 类辅助数据端口“
-
-
UniFlash 可以自动检测 IWR1642 器件、并且选择了正确的 COM 端口(应用/用户 UART)。 (图 4)
-
使用的映像文件是
xwr16xx_mmw_demo.bin。
其他意见:
-
当 在电路板上放置跳线帽 、 NERR_OUT LED 亮起。 (图 6)
-
当 已卸下跳线帽 、 NERR_OUT LED 保持关闭。 (图 5)
这种行为是表示硬件错误、还是预期在当前配置中出现?
我应该注意到、几个月前、整个过程都成功完成、并且我能够在网络毫米波演示可视化工具中实现实时点云数据可视化。 目前、我无法重现工作状态。
您能否提供有关如何解决此连接问题的指导或故障排除建议?
非常感谢您的时间和帮助。
此致、
李朝晖
lizhaohui@csu.edu.cn