This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:当通过 UniFlash 将映像刷写到 IWR1642 时、无法连接到串行端口

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1575463/iwr1642boost-unable-to-connect-to-serial-port-when-flashing-image-to-iwr1642-via-uniflash

主题中讨论的其他器件:IWR1642UNIFLASH

尊敬的 TI 支持团队:

我正在尝试运行 基于网络的毫米波演示可视化工具 可编程总线。 据我所知、这需要刷写中的演示映像 刷写模式 (SOP = 101)、然后在中运行演示 演示模式 (SOP = 001)。

但是、当我尝试使用刷写映像时 UniFlash 、我遇到以下问题:

错误:无法连接到串行端口。 重新检查所选的 COM 端口。

以下是我的设置的详细信息:

  • 安装的模型 TI 毫米波 SDK 支持 TI Cloud Agent TI 仿真器 、和 TI CloudAgent Bridge

  • 我的 PC 能够正确检测到两个 XDS110 COM 端口:

    • “XDS110 Class Application/User UART“

    • “XDS110 类辅助数据端口“

  • UniFlash 可以自动检测 IWR1642 器件、并且选择了正确的 COM 端口(应用/用户 UART)。 (图 4)

  • 使用的映像文件是xwr16xx_mmw_demo.bin

其他意见:

  • 在电路板上放置跳线帽 NERR_OUT LED 亮起。 (图 6)

  • 已卸下跳线帽 NERR_OUT LED 保持关闭。  (图 5)
    这种行为是表示硬件错误、还是预期在当前配置中出现?

我应该注意到、几个月前、整个过程都成功完成、并且我能够在网络毫米波演示可视化工具中实现实时点云数据可视化。 目前、我无法重现工作状态。

您能否提供有关如何解决此连接问题的指导或故障排除建议?

非常感谢您的时间和帮助。

此致、
李朝晖
lizhaohui@csu.edu.cn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据您的说明、器件似乎无法正常引导。 这意味着电路板已损坏。 我们认为这不是软件问题

    谢谢你
    Cesar