This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:帧速率、忽略 frameCfg 设置

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1565254/iwr6843aop-frame-rate-ignoring-framecfg-setting

器件型号:IWR6843AOP
主题:IWR6843 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:  

我使用的是 IWR6843 3D 人员跟踪演示、因此出现了与我的配置不匹配的意外帧速率行为。

配置:

frameCfg 0 2 96 0 900.00 1 0
trackingCfg 1 2 800 1 46 96 900

这两条命令都设置为 900ms 帧周期、但实际输出行为约为 55ms! 它是否可以在代码中的其他位置覆盖?  

谢谢、

/s.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sina!
    很抱歉耽误响应。 我正在查看您的查询、很快会回复您。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 感谢您对此的最新动态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sina!

    很抱歉耽误响应。 我已尝试复制您的问题。

    但是、当我在 People_Tracking 工具箱中对 3D_Toolbox/chirp_configs/AOP_6m_default.cfg 的“frameCfg"和“和“trackingCfg" CLI“ CLI 命令进行更改时、我可以看到帧周期变为 900ms。

    您能否分享:
    1.当您遇到此问题时,您使用的配置是什么?
    2.您如何检查并断定帧速率行为是 55ms ?

    此致
    Saransh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saransh:

    感谢您的留言。 我使用原始的 AOP_6m_static Retention_FallDetection.cfg 

    我在传感器启动后发送命令、然后我只需检查传感器的串行输出速率、作为帧速率的指示器、假设输出 数据的速率会根据帧速率调整而变化、我是对吗?  

    无论哪种情况、传感器都会每 55ms 保持一次检测数据  frameCfg values. 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saransh、这篇文章有任何更新吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    执行以下步骤:
    1、  IWR6843 器件上的 Flash 3D 人员跟踪演示
    2.使用位于以下位置的 Applications_Visualizer Industrial_Visualizer 的 Industrial_Visualizer
    3.选择配置: AOP_6m_staticRetention、上面 2 个指定的 CLI 命令已更改

    我能够看到可视化工具上的点云输出更改为 900ms 帧周期。 工业可视化工具可对通过 UART 从传感器输出的串行输出进行可视化。

    因此、我仍然无法重现您的问题。

    您能否确认您是否也按照上述步骤操作、并且是否可以通过观察 UART 上的输出来看到帧周期的变化?
    此外、您是否曾在跌倒检测逻辑内置任何调试语句来检查帧速率?

    谢谢、
    Saransh