This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:使用配置文件 cfg 文件更改线性调频脉冲 num

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1574943/iwr6843-changing-chirp-num-using-profile-cfg-file

器件型号:IWR6843


工具/软件:

您好、

我相信可以使用 IWR6843 CLI 命令 (frameCfg) 来更改线性调频脉冲数。


使用 frameCfg 命令更改线性调频脉冲数时、我是否需要更改 MSS 和 DSS 源代码?


或者是否可以在不更改源代码的情况下支持设定的线性调频脉冲数?

最好的注意、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、可以 使用 frameCfg CLI 命令更改线性调频脉冲数。
    2.不需要修改 MSS 或 DSS 源代码即可更改线性调频脉冲数。
    3.请记住 、并非所有线性调频脉冲配置都在演示级别受支持。
    4. 您可以使用 mmWaveSensingEstimator: https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWaveSensingEstimator/ver/2.5.1/  、这是一款基于浏览器的工具、允许您根据应用级要求(如最大距离,最大速度,速度分辨率等)计算线性调频脉冲参数
    5.有关线性调频脉冲设计的进一步指导、请参阅 对 TI 雷达器件中的线性调频脉冲参数进行编程: https://www.ti.com/lit/an/swra553a/swra553a.pdf?、ts = 1760352791774

    谢谢、
    Saransh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    信号处理代码中是否有任何部分需要更改?
    例如、CFAR 处理或根据 R-FFT 结果计算 SNR 的过程。

    最好的应届毕业生
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要更改线性调频脉冲数、更改 frameCfg CLI 参数(使用传感估算器检查限制)就足够了。
    您不需要修改  CFAR 处理的源代码。

    谢谢、
    Saransh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。

    我的问题是、是否有任何代码需要通过更改线性调频脉冲数来更改处理内容?

    此致、

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、您不需要更改代码。

    谢谢、
    Saransh