This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST 板功能

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM, AWR2944EVM, IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1573946/awr1843boost-awr1843boost-board-capabilities

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMAWR2944EVMIWR1843

工具/软件:

您好、

我是德克萨斯大学达拉斯分校的学生。 我目前正在与我的团队合作开发一个高级设计顶石项目、我们正在讨论使用 AWR1843BOOST 的可能性。 我们想模仿雷达欺骗攻击、其中一个 AWR 作为攻击者、另一个作为受害者。 我想了解有关该电路板功能的一些信息:

  1. 我是否可以将 IQ 参数注入到攻击者 AWR 中、以我决定的频率(76GHz 至 81GHz 范围内)传输到受影响的 AWR?
  2. AWR 可以分析来自受扰产品 AWR 信号的 IQ 数据吗? 我是否可以在 TI SDK 上访问这些数据? 我是否可以直接从 AWR 将其提取到计算机上的 MATLAB 中?
  3. 如果我要将数据提取到个人设备中、是否需要使用 DCA1000EVM(或等效板)?

如果在本例中 AWR1843BOOST 是个糟糕的选择、我还想知道是否有其他符合我所述的电路板(例如 AWR2944EVM)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eilon:

    让我检查一下您的问题、并在一天或两天内回复您。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eilon Aviv 

    我能否将 IQ 参数注入攻击者 AWR、以我决定的频率(在 76-81GHz 范围内)传输给受害者 AWR?

    您是否尝试使用任意 IQ 代码对 FMCW 线性调频脉冲的相位/频率进行编码?

    然后、根据您希望动态转换到不同的启动频率的一些逻辑、是什么?

    在您的#2 上、

    我们还没有此类软件。 您必须在攻击者端实施自己的侦听逻辑。 您需要弄清楚如何同步射频和脉冲时间。

    在#3 上、  

    如果您希望获取 FMCW 解调的 ADC 数据、那么您可以使用 DCA。 否则、您可以对 IWR1843 器件进行编程以处理片上数据、并通过 UART 或其他通信协议提供最终处理的数据。

    此致、
    Shailesh