请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM、 AWR2944EVM、 IWR1843
工具/软件:
您好、
我是德克萨斯大学达拉斯分校的学生。 我目前正在与我的团队合作开发一个高级设计顶石项目、我们正在讨论使用 AWR1843BOOST 的可能性。 我们想模仿雷达欺骗攻击、其中一个 AWR 作为攻击者、另一个作为受害者。 我想了解有关该电路板功能的一些信息:
- 我是否可以将 IQ 参数注入到攻击者 AWR 中、以我决定的频率(76GHz 至 81GHz 范围内)传输到受影响的 AWR?
- AWR 可以分析来自受扰产品 AWR 信号的 IQ 数据吗? 我是否可以在 TI SDK 上访问这些数据? 我是否可以直接从 AWR 将其提取到计算机上的 MATLAB 中?
- 如果我要将数据提取到个人设备中、是否需要使用 DCA1000EVM(或等效板)?
如果在本例中 AWR1843BOOST 是个糟糕的选择、我还想知道是否有其他符合我所述的电路板(例如 AWR2944EVM)。