请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2243工具/软件:
您好、
我们将使用 AWR2243、TX 上有一个外部 HPA、RX 上有一个 LNA。 我想说明一下此设置的正确校准方法。
我们是否应该:
-
在 RfInit 期间禁用 HPA/LNA 、让 AWR2243 正常执行内部校准、然后启用前端(并手动处理任何前端增益/相位)、 或
-
使 HPA/LNA 保持启用状态 以便校准在实际运行条件下运行? 我担心的是、这可能超出 AWR2243 校准的范围、他们将无法适应这个额外的前端
我的理解是、只有少数启动校准 (Tx 功率、Tx 移相器和 Rx IQMM) 可能会受到外部前端的影响、因为大多数其他校准都是内部校准。
此类配置的推荐方法是什么? 我们是否应该在前端关闭时进行工厂校准并在现场使用保存/恢复 API?
非常感谢!