This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:使用外部 HPA (TX) 和 LNA (RX) 的 AWR2243 建议校准流程?

Guru**** 2582375 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1575876/awr2243-recommended-calibration-flow-for-awr2243-with-external-hpa-tx-and-lna-rx

器件型号:AWR2243


工具/软件:

您好、

我们将使用 AWR2243、TX 上有一个外部 HPA、RX 上有一个 LNA。 我想说明一下此设置的正确校准方法。

我们是否应该:

  1. 在 RfInit 期间禁用 HPA/LNA 、让 AWR2243 正常执行内部校准、然后启用前端(并手动处理任何前端增益/相位)、

  2. 使 HPA/LNA 保持启用状态 以便校准在实际运行条件下运行? 我担心的是、这可能超出 AWR2243 校准的范围、他们将无法适应这个额外的前端

我的理解是、只有少数启动校准 (Tx 功率、Tx 移相器和 Rx IQMM) 可能会受到外部前端的影响、因为大多数其他校准都是内部校准。

此类配置的推荐方法是什么? 我们是否应该在前端关闭时进行工厂校准并在现场使用保存/恢复 API?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rex、  

    所有校准都不涉及观察来自器件外部的信号。 这些校准主要基于内部环回和内部功率检测器。 因此、我们预计校准不会受到显著影响。  

    此致、
    Shailesh