This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:座椅 3 的点云会定期减少

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1573600/awrl6844-the-point-cloud-of-seat-3-is-periodically-reduced

器件型号:AWRL6844


工具/软件:

尊敬的 TI:

  

我们已经多次测试了 AWRL6844_Inc Cabin_Demos 示例、座椅安全带提醒 (SBR) 功能对于座椅 3 的检测结果会周期性变化。

当有四名或更多乘客、一人坐在座位 3 中时、该座位的点云将定期增加和减少、导致识别结果在占用和未占用之间定期波动、频率约为 3 至 15 秒。 但是、其他席位不会出现此问题。

我想问是否有任何推荐的参数需要调整?



ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ED:

    当我将此 E2E 分配给合适的人时、您能告诉我们您使用的是哪个版本的 Radar Toolbox 和 SDK?

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ED:

    感谢您使用 e2e。  我们也遇到过同样的问题。  我们最近扫描了 AWRL6844 EVM 天线的行为、发现该天线的天线辐射方向图与该天线不对称。  您可以从下图中看到、座椅 3 区域周围的辐射图要低得多。   

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    radar_toolbox_3_20_00_04\source\ti\examples\Radar_toolbox_and_Safety Automotive_In Cabin_Security_

    MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01

    尊敬的  Zigang:

    感谢您的答复和信息。 这澄清了我们的车载测试中的一些问题。
    我们将沿 Z 轴旋转传感器 30 或 60 度、并进行车载验证。

    好极了

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ED:

    请随时向我们发布。

    此致、

    Zigang