This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:是否对 xWRLx432AOP 执行 TI 工厂校准

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1574590/iwrl6432aop-whether-ti-factory-calibration-is-performed-for-xwrlx432aop

器件型号:IWRL6432AOP


工具/软件:

您好:

考虑到采用 xWRLx432AOP 的优势之一、我想问一下 TI 是否可以选择在工厂执行工厂校准和参数测试(如第 1.2 节:工厂校准和下述文档第 1.3 节:参数测试)、以便在发货时已编写和校正参数、购买者无需自己执行这些测试。

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AGApDY-AzD.H1wwfzJbQDA__RADAR-ACADEMY__GwxShWe__LATEST

具体来说、我想问使用 AOP 器件是否能够消除以下测试的需求:

  • 1.2:工厂校准
    • 1.2.1:天线波束倾斜测量
    • 1.2.2:范围偏差和接收器通道增益/偏移补偿
  • 1.3 参数测试
    • 1.3.1:发送器 — 接收器回送 SNR 测试

提前感谢您的支持。

此致、
Wakao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wakao-San、

    客户最好在自有组件内的自有器件上执行这些校准。 我们的工厂是针对硅晶圆加工和封装而开发的。 鉴于此、我们无法让设备覆盖所有可能的客户用例。 使这种情况更加复杂的是存储的值会保留在客户软件中、而不会融合到雷达中。  

    出于所有这些原因、最好由客户在自己的工厂完成。  

    谢谢、希望我已经帮助回答了您的问题。  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Blake-San、

    感谢您的答复。 我完全理解您的回答、我同意其中的内容。

    此致、

    Wakao