请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWRL6432AOP工具/软件:
您好:
考虑到采用 xWRLx432AOP 的优势之一、我想问一下 TI 是否可以选择在工厂执行工厂校准和参数测试(如第 1.2 节:工厂校准和下述文档第 1.3 节:参数测试)、以便在发货时已编写和校正参数、购买者无需自己执行这些测试。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AGApDY-AzD.H1wwfzJbQDA__RADAR-ACADEMY__GwxShWe__LATEST
具体来说、我想问使用 AOP 器件是否能够消除以下测试的需求:
- 1.2:工厂校准
- 1.2.1:天线波束倾斜测量
- 1.2.2:范围偏差和接收器通道增益/偏移补偿
- 1.3 参数测试
- 1.3.1:发送器 — 接收器回送 SNR 测试
提前感谢您的支持。
此致、
Wakao