This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:生产批次之间的增益差异

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1568833/tdc1000-gain-difference-between-production-batch

器件型号:TDC1000


工具/软件:

我们在产品中使用 TDC1000 已经超过七年、最近我们已经观察到某些批次的组件之间 LNA 或 PGA 增益的差异。

观察结果:

  • 去年、我们生产了 400 款器件并全部进行了测试。 结果如预期。

  • 今年、我们的制造商生产了 50 台器件、作为大规模生产的试点批次。 测试后、我们注意到这批产品的平均增益比上一批产品低约 10%。

  • 为了验证这一点、我们在两个器件(不同批次)之间交换了 TDC1000、确认增益差异源自 TDC1000 本身。

我们的问题:

  1. TDC1000 不同批次之间应该有多大的最大增益变化?

  2. 如果 10%的差异不在预期范围内、我们如何验证 TDC1000 器件是否为正版、而不是假冒产品?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Selim、

    我们在数据表中指定了 PGA 增益误差、典型值为 5%。  我们没有 LNA 误差的规格。  请提供不同批次的测试数据。  此外、您是否在 PGA 或 LNA 中看到过这种增益差异?

    至于查看原厂器件、我们不会验证器件、但如果这些器件是从授权经销商购买或直接从 TI 购买的、则为正品。  您可以在下方找到我们的授权经销商。

    https://www.ti.com/ordering-resources/faqs/purchasing-online/authorized-distributors.html  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    PGA 误差是针对 0dB 增益定义的、但在本例中、PGA 增益设置为 21dB。 因此、我们不能直接解读数据表中的增益误差。

    通常、通过调整超声波传感器的驱动电压来测量和校准我们的器件信号增益。 但是、我重新设计了校准软件、不再共享批量测试数据(这可能没有意义)、而是在所有器件上使用固定电压驱动超声波传感器。 然后、我测试了旧批次中的一个器件和新批次中的一个器件、两者都运行相同的固件。

    旧批处理器件 LNA 输出:(第一个负摆幅电压为~55mV)

     

    旧批处理器件 PGA 输出: (第一个负摆幅电压为~585mV)

    新批处理器件  LNA 输出:(第一个负摆幅电压为~56mV)

    新 批处理器件 PGA 输出: (第一个负摆幅电压为~556mV)

    从该比较中可以清楚地看到差异源于 PGA 级。

    我们预计由于元件容差、会出现高达~5%的变化、这就是我们实施校准步骤的原因。 不过、在同一批次的 TDC1000 器件中、PGA 增益漂移约为 10%、这超出了我们的设计预期。

    由于我们的制造商直接采购 TDC1000、我们并不了解具体的供应链、因此不能对其来源进行评论。

    您能否给出这样的批次差异是否在 TDC1000 的预期性能范围内、或者是否需要进一步调查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Selim、

    我正在进一步研究这一点。  用于这些测试的输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDC1000 由接收器超声波传感器驱动、而发送器传感器由 26V 驱动。因此、我们不会直接用电压驱动 TDC 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为测试、您可以使用函数发生器来创建连接到输入端且具有特定振幅的正弦波。  使用类似方法对于通过比较输入和输出来确定确切增益非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们既知道 PGA 输入(LNA 输出信号)、也知道 PGA 输出信号、所以我们可以计算 PGA 增益、对吧? 根据上述测试、旧 TDC1000 的 PGA 增益约为 10.63、而新的 PGA 增益约为 9.92。 如果需要使用信号发生器进行测试、我将进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我认为这已经足够了。  您应该开始处理这些器件的客户故障分析流程、然后我们就可以对其进行故障分析。  如果您通过分销商购买、您也可以与他们合作。  此外、如果您有专门的 FAE(现场应用工程师)或销售人员、您也可以与他们合作。

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html