请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2243 –2X-CAS-EVM主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM
工具/软件:
您好:
我正在尝试使用 DCA1000EVM 和 CCS 捕获数据。 我一直遵循 radar_toolbox_3_20_00_04 中的 Two_Chip_Cascade_用户指南。 我在 步骤 1-4 中没有问题(并且刷写 ccsdebug 映像时没有错误消息)、但当我尝试在 Code Composer Studio 12 中连接到 DSP 时、我收到以下错误。 您能否就此提供建议(我见过其他用户可能需要一个新的.tiimage 文件)? 谢谢