This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243 2X-CAS-EVM:使用 CCS 加载二进制文件时出现问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1576349/awr2243-2x-cas-evm-issue-with-loading-binaries-using-ccs

器件型号:AWR2243 –2X-CAS-EVM
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM

工具/软件:

您好:

我正在尝试使用 DCA1000EVM 和 CCS 捕获数据。 我一直遵循  radar_toolbox_3_20_00_04 中的 Two_Chip_Cascade_用户指南。 我在 步骤 1-4 中没有问题(并且刷写 ccsdebug 映像时没有错误消息)、但当我尝试在 Code Composer Studio 12 中连接到 DSP 时、我收到以下错误。  您能否就此提供建议(我见过其他用户可能需要一个新的.tiimage 文件)? 谢谢