This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:传感器精度

Guru**** 2609555 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1582021/hdc1080-sensor-accuracy

部件号:HDC1080


尊敬的团队:

客户希望评估其在系统中的湿度感应精度、要求为 3%、数据表仅显示典型值为 2%。

image.png

您能帮助提供此处的最小和最大精度以供客户评估吗? 如果批次有正态分布图则会更好。 提前感谢。

BRS、

Francis

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    仅为 HDC1080 收集了典型精度数据、因此没有可用的最大精度信息。 数据表第 7 页的图 2 和 3 提供了温度和 RH 精度的图形表示:

    如果客户需要具有最大精度规格的器件、我推荐使用 HDC2080。它与 HDC1080 具有相同的封装尺寸和引脚数 、并具有更多特性(连续转换模式,中断/数据就绪引脚等)。 它还提供最大 RH 和温度规格。

    此致、

    哈利