This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112-Q1:将 TMP112-Q1 (3.3V) 与 5V 微控制器连接–需要指导

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112, TMP112D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1582577/tmp112-q1-interfacing-tmp112-q1-3-3v-with-5v-microcontroller-guidance-needed

器件型号:TMP112-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP112DTMP112

尊敬的团队:

我们使用的是  TMP112AQDRLRQ1 IC、它以 A 运行 最大电源电压为 3.6V 。 但是、我们的控制器的工作频率 5V

我们想知道控制器是否能够可靠地读取 3.3V I²C 信号 TMP112、还需要实施一个 电平转换器 确保正确的通信和数据准确性。  

感谢您就此提供指导。

此致、

Kavivishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指定的 TMP112A 具有 4V 的绝对最大额定值、因此您必须使用电平转换器将其连接到 5V 信号。

    如果您可以切换到 TMP112D 器件、其绝对最大额定值为 6V、即在 V+处以 3.3V 电压供电时其 I2C 引脚可承受 5V 的电压。

    将 TMP112D 与 5V 总线搭配使用时、必须确保来自控制器的 VOL 信号满足 TMP112 的 VIL 要求。 在 3.3V 电源下、TMP112 需要逻辑低电平小于 3.3*0.3 = 0.99V。 比率相同 且为 30%的 5V 总线的限值为 5*0.3 = 1.5V、这将不符合 VIL Max 要求。 实际上、大多数总线的逻辑低电平应拉至接近 0V、因此这不应该是问题。 VIH 不是问题、因为更高电压的信号一定会超过它。

    谢谢、