请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP112-Q1主题中讨论的其他器件: TMP112D、 TMP112
尊敬的团队:
我们使用的是 TMP112AQDRLRQ1 IC、它以 A 运行 最大电源电压为 3.6V 。 但是、我们的控制器的工作频率 5V 。
我们想知道控制器是否能够可靠地读取 3.3V I²C 信号 TMP112、还需要实施一个 电平转换器 确保正确的通信和数据准确性。
感谢您就此提供指导。
此致、
Kavivishnu