This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:人员跟踪固件问题

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1582231/iwr6843isk-people-tracking-firmware-issue

部件号:IWR6843ISK


尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我更新了位于以下位置的固件:
<RADAR_TOOLBOX_DIR>\source\ti\examples\Industrial_and_Personal_Electronics\Vital_Signs\Vital_Signs_With_People_Tracking\prebuilt_binaries\vital_signs_tracking_6843ISK_demo.bin

和使用了配置文件:
<RADAR_TOOLBOX_DIR>\source\ti\examples\Industrial_and_Personal_Electronics\Vital_Signs\Vital_Signs_With_People_Tracking\prebuilt_binaries\ISK_6m_default.cfg
<RADAR_TOOLBOX_DIR>\source\ti\examples\Industrial_and_Personal_Electronics\Vital_Signs\Vital_Signs_With_People_Tracking\prebuilt_binaries\ISK_14m_extended.cfg

运行时、它仅输出 TLV 1020 和 1021;不发送 TLV1,010,1011 和 1012。

此外、以下链接中描述的协议也不一致:

 1. https://dev.ti.com/tirex/explore/content/radar_toolbox_3_20_00_04/software_docs/Understanding_UART_Data_Output_Format goods.html#3D-gally-compressed-point-cloud

 2.~/ti/radar_toolbox_3_20_00_04/source/ti/examples/Industrial_and_Personal_Electronics /3D People_Tracking People_Tracking / docs/3d_people_tracking_user_guide.html

具体而言、在目标高度 TLV 中、一个文档将 targetID 显示为 4 个字节、而另一个文档显示为 1 个字节。 哪一个是正确的?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我们的客户在下面有一些跟进问题。

    我很抱歉没有清楚地公布我的前一个问题。 我想澄清一下有关 TLV 输出和协议文档的问题。

    1. TLV 输出问题–生命体征固件

    更新生命体征固件后、仅传输 TLV 1012;所有其他 TLV 均已正确输出。

    我使用了 Radar Toolbox 中包含的配置文件:
    ~/ti/radar_toolbox_3_20_00_04/source/ti/examples/Industrial_and_Personal_Electronics Vital_Signs_With_People_Tracking Vital_Signs

    您能否说明此行为是由固件问题、配置问题还是其他原因引起?

    2. TLV 输出问题–3D 人员跟踪固件

    更新 3D 人员跟踪固件后、未传输 TLV 1,010,1011 和 1012;仅输出 TLV 1020 和 1021。

    我使用了 Radar Toolbox 中包含的配置文件:
    ~/ti/radar_toolbox_3_20_00_04/source/ti/examples/Industrial_and_Personal_Electronics CHIRP/3D_CHIRP_CONFIG/CHIRP_configs People_Tracking People_Tracking

    您能否说明此行为是由固件问题、配置问题还是其他原因引起?

    3、协议不一致–目标高度 TLV

    我在文档中注意到了与目标高度 TLV 相关的不一致性:

    1) dev.ti.com/.../Understanding_UART_Data_Output_Format.html

    2)
    ~/ti/radar_toolbox_3_20_00_04/source/ti/examples/Industrial_and_Personal_Electronics docs/3d_people_tracking_user_guide.html People_Tracking People_Tracking

    具体而言、targetID 字段在一个文档中显示为 4 个字节、在另一个文档中显示为 1 个字节。 哪一个是正确的?

    非常感谢您的指导。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我刚收到客户的更新、表明他能够解决该问题。

    我现在将关闭此帖子。

    此致、

    Danilo