Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR1642
部件号: IWR1642
我们正在开发 IWR1642 的定制原型雷达、并且我们遵循 IWR1642BOOST 的参考设计。
我们目前正在定制短距离雷达应用(来自自动 ADAS 和泊车)。 对于 UART 连接、我们的理解是去掉以下引脚。
1.我想 使用 RS –232 接口获取雷达数据、并将哪些引脚连接到 RS –232 接口。
2.如果我想使用 RS –232 接口同时使用命令 UART 和雷达数据,如何连接引脚。
3.此外、我知道应用中使用了 J13 (GPIO_1)、K13 (GPIO_2)。 如果是、这些引脚的用途是什么。 需要将这些引脚取出。
4.我们希望将 XDS-110 接口作为外部连接、请确认要连接到 XDS-110 的引脚是什么
引脚编号 信号名称 备注
n5 MSS_UARTA_TX 刷写/命令 UART
N4 MSS_UARTA_RX 刷写/命令 UART
F14 MSS_UARTB_TX AR_MSS_LOGGER(雷达数据)
H14 BSS_UART_TX AR_bss_logger
用于调试的 P8 DSS_UART_TX DSS UART
J13 GPIO_1
K13 GPIO_2