This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:IWR-1642:RS232 接口和 XDS-110 外部连接

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1585471/iwr1642-iwr-1642-rs232-inteface-and-xds-110-external-connection

部件号: IWR1642

我们正在开发 IWR1642 的定制原型雷达、并且我们遵循 IWR1642BOOST 的参考设计。

我们目前正在定制短距离雷达应用(来自自动 ADAS 和泊车)。 对于 UART 连接、我们的理解是去掉以下引脚。  

1.我想 使用 RS –232 接口获取雷达数据、并将哪些引脚连接到 RS –232 接口。
2.如果我想使用 RS –232 接口同时使用命令 UART 和雷达数据,如何连接引脚。
3.此外、我知道应用中使用了 J13 (GPIO_1)、K13 (GPIO_2)。 如果是、这些引脚的用途是什么。 需要将这些引脚取出。  
4.我们希望将 XDS-110 接口作为外部连接、请确认要连接到 XDS-110 的引脚是什么


引脚编号  信号名称    备注
n5    MSS_UARTA_TX  刷写/命令 UART
N4    MSS_UARTA_RX  刷写/命令 UART
F14    MSS_UARTB_TX  AR_MSS_LOGGER(雷达数据)
H14    BSS_UART_TX    AR_bss_logger
        用于调试的 P8 DSS_UART_TX DSS UART
J13    GPIO_1
K13    GPIO_2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议使用 Google 站点搜索来查找类似的线程、如下所示

    网站 e2e.ti.com 1843 RS232

    网站 e2e.ti.com 1642 RS232

    Site e2e.ti.com 外部 XDS

    谢谢你
    Cesar