Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK
部件号: IWR6843ISK
您好、
我将 IWR6843ISK 电路板与 TI 提供的 LRPD 固件和 2D 高级 100M 配置配合使用。 如此 E2E 帖子中所述、我们在+70 度处观察到了假侧瓣
IWR6843ISK:68xx 远距离人员检测 100M 配置误报 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛
50m 配置工作正常。 此外、将波束形成限制为–11.25 和+11.25(更改曲线 0 和曲线 3 转向角以匹配曲线 1 和曲线 2)仍会在+70 度处产生假点。 E2E 主题表明、这可能是波束形成的干扰。 就如何缓解该问题提出任何建议。
更改 aoacfg 可能会有所帮助、但任何其他解决方法都是如此。
此致、
吉里什