This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:波束形成期间的侧瓣

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1583551/iwr6843isk-side-lobes-during-beam-forming

部件号: IWR6843ISK

您好、

 我将 IWR6843ISK 电路板与 TI 提供的 LRPD 固件和 2D 高级 100M 配置配合使用。 如此 E2E 帖子中所述、我们在+70 度处观察到了假侧瓣

IWR6843ISK:68xx 远距离人员检测 100M 配置误报 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛

 

50m 配置工作正常。 此外、将波束形成限制为–11.25 和+11.25(更改曲线 0 和曲线 3 转向角以匹配曲线 1 和曲线 2)仍会在+70 度处产生假点。 E2E 主题表明、这可能是波束形成的干扰。 就如何缓解该问题提出任何建议。

更改 aoacfg 可能会有所帮助、但任何其他解决方法都是如此。

 

此致、

吉里什

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:  

    链接中的 E2E 博文建议手动滤除侧面波瓣的错误检测。 这是你已经尝试过的东西吗? 这种方法是否有任何问题?

    此致、

    Josh、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    的确、这些游说可以被忽略。 我想知道是否有任何其他解决办法可以解决问题的原因。 对于强且连续的旁瓣、由于 Cfar 阈值而产生的噪声、我可能会错过有效的弱目标。

    一个相关查询:如何实现通过 aFovCfg 进行过滤。 是在生成点云并实现 Cfar 之前在雷达立方体上完成的。 或者在点云生成后筛选点。 缩小 aoFovCfg 范围是否是一种有效的方法?

    此致、

    吉里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件的任何输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:  

    很抱歉耽误你的时间。 有关实现细节、请参阅 AoAProc doxygen:mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS/packages/ti/datapath/DPC/DPU/aproc/docs/。  aFovCfg 限制应在点云生成之后、在 AoAProc 结束时的角度/仰角/xyz 估算期间进行滤波。 因此、是的、如果您减小这些限值、这应该能够有效地滤除边缘的错误检测。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 感谢您的回复和指针。 我看了一下文件。 来自 Doxygen 和文档的以下图片

    确认在执行 CFAR 时角度信息不可用。  

    我们的分析进一步表明、距离和多普勒频段中存在+70 时的噪声。 我担心的是、在 CFAR 级滤除任何有效信号时、噪声将占主导地位。 在这种情况下、aoFovCFg 将不起作用。 它将滤除噪声、但在处理链中的早期步骤中、有效点也已滤除。  

    您是否有任何建议在 CFAR 级之前滤除噪声(似乎是 100m 配置中出现波束形成的干扰)。

    此致、

    吉里什