This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:rawDataRedar.m、用于 DDMA 后处理

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1583880/awr1843boost-rawdataredar-m-for-ddma-post-processing

器件型号: AWR1843BOOST
主题: AWR1843 中讨论的其他器件

您好团队:  

客户正在使用 AWR1843BOOST+DCA1000 测试 DDMA。

我收到了 lua 脚本、我刚刚检查了 Post processing 不支持 DDM 配置 指定 mmWave Studio 02.01.01.00 。  

Lua script→ AWR1843BOOST:DDMA 测试 with SDK Demo/mmWave Studio -传感器论坛 — TI E2E 支持论坛

后处理将不支持→ AWR1843BOOST:BMP-MIMO、CDMA、DDMA(面向 AWR1843BOOST)-传感器论坛 — TI E2E 支持论坛 

对于后处理、我想指导他们如何转换 ADC 原始数据 .bin 最终目的 .MAT

我已经按照下面的顺序排列了指南、您能检查一下是否正确吗?  

  1. 使用 lua 脚本导出原始数据。
    (导出结果:adc_data_profile_bf_logfile / adc_data_profile_bf_Raw_0.bin /adc_data_profile_bf_file.File Raw_Log)

  2. 导出 JSON 文件 请参阅“mwave studio 用户指南 20.5 导出“
    image.png
  3. 使用 MATLAB 代码进行解析 “C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples\singlechip_raw_data_reader_example\rawDataReader.m“

  4. 在运行 rawDataReader.m 后、他们可以检查 1D FFT 数据。 然后测试 2D FFT。

如果我误解了、请告诉我。  

如果您已经有了相关的 MATLAB 代码、如果可以分享、我将不胜感激。  

此致、

LINA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    [报价 userid=“608836" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1583880/awr1843boost-rawdataredar-m-for-ddma-post-processing 使用 lua 脚本导出原始数据。
    (导出结果:adc_data_profile_bf_logfile / adc_data_profile_bf_Raw_0.bin /adc_data_profile_bf_file.File Raw_Log)

    另存为*。bin 文件将包含 采集的 ADC 数据。

    要运行您提到的 MATLAB 脚本、可以参阅 “C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples\singlechip_raw_data_reader_example\readme.txt“。

    除了您为 AWR1843 参考的 MATLAB 脚本之外、我没有任何其他 MATLAB 脚本。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samitha、

    它是否不支持 “后处理“选项卡中的所有功能? 它是否支持  “Post Processing“选项卡中的 FFT 数据?

    在应用 DDMA 时、我预计在 2DFFT 数据中会看到多个目标、但实际上没有。

    此致、

    LINA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    它不支持 “后处理“选项卡中的所有功能吗? 它是否支持  “Post Processing“选项卡中的 FFT 数据?

    我不明白这个问题。 您能解释一下具体指的是什么吗?

    在应用 DDMA 时、我希望在 2DFFT 数据中看到多个目标、但它们不能。

    您是否确定每个线性调频脉冲的配置正确且 Tx 移相器配置设置正确?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Samhitha、

    我不理解这个问题。 您能否解释一下您确切指的是什么

    您在另一个线程中提到 mmWave Studio 后处理不支持 DDMA 链。

    我当时想问、后处理中是否支持 1D FFT 和 2D FFT。

    是否确定配置正确并且为每个线性调频脉冲正确设置了 Tx 移相器配置?

    是的、我按照 Lua 脚本中所示进行了运行、但 2D FFT 结果没有变化。

    另外、采集 DDMA 数据时是否可以使用测试源选项卡?

    此致

    LINA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    [报价 userid=“608836" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1583880/awr1843boost-rawdataredar-m-for-ddma-post-processing/6104101

    您在另一个线程中提到 mmWave Studio 后处理不支持 DDMA 链。

    我当时想问、后处理中是否支持 1D FFT 和 2D FFT。

    [/报价]

    距离多普勒热图应该正确。 而点云计算则不正确。

    是的、我按照 Lua 脚本中所示运行了它、但 2D FFT 结果没有变化。

    我看到这是 Cesar 在另一个 E2E 上共享的 LUA 脚本、用于展示如何配置 Tx 移相器。  必须修改此脚本才能实现基于 DDMA 的配置。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Samhitha、

    感谢您更正信息!  如果您能就如何解决问题发表意见、我将不胜感激。

    必须修改此脚本才能实现基于 DDMA 的配置。

    我是否应该 按如下所示更改 ProfileConfig?

    或者我是否应该更改顺序?  

     “BPM Config“应在“Sensor Config“选项卡之前完成。

    此致、

    LINA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    Cesar 共享的 LUA 脚本用于配置每个线性调频脉冲移相器配置、也可以 通过 GUI(您共享的最后一个屏幕截图)对其进行配置。 我没有任何用于 AWR1843 的基于 DDM 的 lua 脚本。

    需要为每个线性调频脉冲配置移相器。 在 Cesar 共享的 LUA 脚本中、仅针对一个线性调频脉冲配置移相器。

    此致、

    Samhitha