This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:MRR 演示中的检测无效

Guru**** 2644755 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1586873/awr1843-invalid-detections-in-mrr-demo

器件型号: AWR1843

您好、  

我们在封闭区域进行了 MRR 测试、该区域由聚焦于墙壁的静态物体组成。 我们得到多普勒为零的墙检测。 但是、多普勒有一些错误点、在某个特定距离下会不断检测到这些错误点。  

我们在存在许多动态物体的开阔区域执行了相同的测试。 此外、我们还会在同一位置获得这些错误点。

我们的观察是,我们得到的假点在一个分区的位置,而不考虑测试环境。 为什么会这样? 雷达固件或电路板是否有任何问题?

同时附加下面的检测结果:

动态环境
–35.8125 ->多普勒
–143.78125 -> X
54.96875 ->是

静态环境(视轴处墙壁为 5.6m)
–25.375 ->多普勒
–131.1015625 -> X
72.5546875 ->是

此外、由于 MRR 演示不提供直接 SNR 值、我们如何根据峰值计算 SNR?

期待您的答复。

谢谢、此致

Sathya Prabha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的是 AWR1843BOOST EVM 还是定制板?  

    如果您使用的是 AWR1843BOOST、是否有多个 EVM? 我认为我们需要首先排除这个问题是电路板特有的问题。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们已经在 AWR1843BOOSTEVM(定制板) 以及 TI AWR1843AoPEVM 中进行了测试。 结果是相同的。 我们将在两个电路板的特定位置得到无效检测。 如何解决?

    等待您的回复。

    谢谢、此致

    Sathya Prabha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请回复上述查询。

    谢谢、此致

    Sathya Prabha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很奇怪、您会使用升压和 AOP EVM 实现类似的虚假检测。 没有其他客户报告此类问题。  

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们也使用 MRR 波束控制进行了相同的测试、并获得了相同的无效检测。 我们从汽车工具箱中刷写了预构建的二进制文件。 我们如何解决?

    谢谢、此致
    Sathya Prabha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、开发此代码的团队无法再获得支持。  

    以下是我们的支持团队建议的内容

    使用 CCS 在 1D FFT 之后捕获雷达立方体的 1 帧。 该帧将用作测试向量。

    然后使用 CCS 重新加载帧、并逐步执行 DSP 代码以了解如何生成检测点。

    谢谢你

    Cesar