Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843AOPEVM
器件型号: AWR1843
您好、
我们在封闭区域进行了 MRR 测试、该区域由聚焦于墙壁的静态物体组成。 我们得到多普勒为零的墙检测。 但是、多普勒有一些错误点、在某个特定距离下会不断检测到这些错误点。
我们在存在许多动态物体的开阔区域执行了相同的测试。 此外、我们还会在同一位置获得这些错误点。
我们的观察是,我们得到的假点在一个分区的位置,而不考虑测试环境。 为什么会这样? 雷达固件或电路板是否有任何问题?
同时附加下面的检测结果:
动态环境
–35.8125 ->多普勒
–143.78125 -> X
54.96875 ->是
静态环境(视轴处墙壁为 5.6m)
–25.375 ->多普勒
–131.1015625 -> X
72.5546875 ->是
此外、由于 MRR 演示不提供直接 SNR 值、我们如何根据峰值计算 SNR?
期待您的答复。
谢谢、此致
Sathya Prabha M