This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:天线布局

Guru**** 2647115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1585912/awr2944evm-antenna-layout

器件型号: AWR2944EVM

您好、  

在 EVM PCB 圆形天线处、有一个干净的大元件区域:

image.png

请说明我们的原型 PCB 设计为何需要它、以及此类区域的最小要求尺寸是多少

 

此致、

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    感谢您的查询。 有人会尽快回复。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们很乐意为您提供准确的答案、因为我们正处于 产品 PCB 设计阶段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种高性能天线。  

    天线经过专门设计和调整、可在周围 PCB 材料和没有其他物体的情况下在 76GHz 至 81GHz 频段内运行。 附近的任何物体都可能改变其电气特性(阻抗,谐振频率)并对其进行微调、从而降低效率和范围。

    最终、我们需要空间来在 EVM 上 ad dthe Auto Phy、因此我们使用了左上角的空间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答。

    请解释具体内容  AUTO PHY 、我在哪里可以了解这个概念?

    因此、根据您所写的内容、我似乎需要周围的整个区域远离各种元件、如下图(绿色框内)所示 、或者我们仍然可以通过某种方式减小这些元件的尺寸、例如将天线放置在靠近 PCB 边缘的位置。 如果我们可以减少面积、您能否根据数字得出所需的面积限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自动 PHY 是  PCB 上的接口 IC、用于处理通过以太网电缆进行的数据物理发送和接收。 此 IC 位于 EVM 的左上角。

    您可能有一个 EVM、天线位于角落、如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请澄清、这是测试过的、还是仅仅是您的考虑因素?

    我的意思是、一旦我们构建自己的 PCB、如果实际需要这个区域、就没有办法了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在继续进行构建之前、我始终建议您运行仿真。 TI EVM 使用整个板进行了测试、而不是使用蓝色切口进行了测试。 这是一个受过教育的推荐。  

    -E. Shareef