This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1133-Q1:共模噪声干扰

Guru**** 2647705 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1590014/tmcs1133-q1-common-mode-noise-disturabance

器件型号: TMCS1133-Q1
主题: TMCS1133 中讨论的其他器件

您好:

我面临着 TI 的 TMCS1133 电流传感器的奇怪指令、这款电流传感器用于 DAB 转换器中的低功耗转换器、传感器在中等功率下工作良好、传感器输出噪声非常大(共模电压尖峰)、并且未加入稳压。

您能在这个主题上为我提供支持吗? 共模完整性的推荐因素是什么?

我在 TI 论坛上读到过遇到过同样行为的人。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMCS1133:由共模电压补偿的异常输出

    专家  3520 
    器件型号: TMCS1133


    工具/软件:

    尊敬的团队:

    客户使用 TMCS1133 来测试总线电流并在 TMCS1133 输入具有 200V 共模电压时达到异常输出、您能否帮助进行检查并提供解决方案来解决此问题? 谢谢。

    蓝色是霍尔输出、绿色是霍尔输入:

    蓝色是霍尔输出、黄色是到 GND 的输入共模电压

    BRS、

    Francis

    • TI_Genius  17660 

      您好、Francis、  

      我们可以通过电子邮件继续吗?

      我们正在处理一个电子邮件主题、您移除了该客户、我需要了解以下信息:

      关于这个问题、您能描述一下运行条件吗?

      什么是输入电流波形?

      • 它的频率是多少?
      • 是三角电流吗?

      增益是在此条件下变化还是偏移?

      您能否放大波形并将其附加到电子邮件线程中?  

      现在我将关闭此主题、期待您通过电子邮件做出回复。  

      此致、  

      Joe

      我遇到了同样的 Isse 比弗朗西斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据您的描述、我不太确定您遇到的问题是什么。 说的是共模抑制降级了吗? 您能给我提供更多具体信息吗、或者给我一张示波器屏幕截图、展示您看到的噪声尖峰的幅度吗?

    此器件没有 60Hz 以上的共模抑制规格、但瞬态响应曲线:

    谢谢、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Levi、

    请查找行为:

    黄色霍尔输入、蓝色霍尔输出、

    论坛中有人具有相同的行为、是否可以请让 TI 回答 rootcause?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Levy:

    如果不使用 VOC、我们必须在铁氧体磁珠之前或之后将其连接到 VS?

    换而言之、在所有情况下(设置为 VS 或电阻电桥分压器...)、都必须对 VOC 进行滤波?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    VOC 应连接在铁氧体磁珠之后。 将 OC 连接到 GND。

    我在上一篇文章中分享的图显示了器件对较大共模偏移的瞬态响应。 您很可能在器件输出端看到了此行为。 这可能是由电路板寄生效应、封装寄生效应或器件设计本身引起的。 请向我发送输出的放大图、以便我可以仔细查看您看到的内容。

    此外、还会有一些传感器噪声、这些噪声也会影响输出。

    谢谢、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回复、我之前在解释中犯了一个错误、在现实中、VOC 是由电阻桥分压器创建的、OC 是上拉的、但不是到 VS、这 2 个信号与电阻连接到电源、在铁氧体之前、根据您的说法、这可以解释不良行为和噪声输出(共模特征)?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的澄清。 VOC 和 OC 引脚通过电阻器连接、因此不会对该行为产生影响。 这种行为与器件本身有关、如果高压侧和低压侧之间存在耦合、也可能由电路板布局布线引起。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Levi、

    请提供有关这种常见噪声后果的更多详细信息。

    我们测量了初级侧和次级侧的电压、电压电平很重要、因为 Y 电容器放置在传感器之后、这意味着传感器处于高电流电平环路中。

    论坛中的某个人自 2 个月以来就遇到了相同问题、我是否可以知道 TI 提供的 rootcase 是什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能更详细地描述一下这种情况吗? 我不熟悉 Y 电容器、想更好地了解共模噪声耦合对系统的影响。

    谢谢、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要说明的是、传感器之间存在瞬态电压(在霍尔引脚和电源引脚之间)、如果我们在 10MHz 处的该电压为 200V、结果将是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    传感器上的电压耦合不是我们在 10MHz 的数据表中提供的规格、我认为我们没有提供您需要的详细数据。 我认为数据表中唯一相关的信息是瞬态阶跃波形、但它似乎没有提供您所需的详细信息。

    您是否测试过您的系统、以查看此影响是否对您的系统有显著影响? 瞬态波形仅尖峰约 250mV、但我不知道是否使用了任何均值计算来创建该图。 这可能只是平均值、而不是最坏情况下的值。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Levi、

    我遇到的问题与其他一些已解决的请求相同。

    请尝试联系 Francis 您的同事、了解根本原因和所有解释。

    请参阅下面其他人提出的其他请求:

    TMCS1133:由共模电压补偿的异常输出

    已解决
    器件型号:TMCS1133 工具/软件:尊敬的团队:客户使用 TMCS1133 来测试总线电流并在 TMCS1133 输入具有 200V 共模电压时达到异常输出、您能否帮助进行检查并提供解决方案来解决此问题? 谢谢。…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    弗朗西斯是问这个问题的人,我想你的意思是乔。 在询问根本原因时、您需要哪些信息? 您能否更具体地说明我可以添加的内容、以使我的答案对您更有帮助?

    谢谢、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Levi、

    抱歉、您可以问 Joe、Francis 提出的问题的根本原因是什么、因为我在 DCDC 验证测试期间遇到了相同的问题。

    我只需要知道乔给弗朗西斯解释的是什么。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levi、请回答我需要您的反馈、因为 TI (Joe) 向 Francis 给出了根本原因以及与此问题相关的所有解释。

    谢谢你。