This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:目标厚度要求和基准线圈要求

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1591717/ldc0851-target-thickness-requirement-and-reference-coil-requirement

部件号: LDC0851

你好、团队  

感谢您的支持。
我有两个问题。

  1. 目标是否有尺寸和厚度要求?  
  2. 芯片电感器是否可用于基准线圈?

此致
Tomita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomita、

    1.目标的尺寸和厚度确实会影响传感器电感的变化。 我们建议使用与传感器的形状和尺寸相匹配且趋肤深度至少为 3 的目标。有关更多信息、请参阅“LDC 目标设计“(具体为第 2 节)、了解更多有关目标设计的信息。

    2.是的,可以使用 SMD 电感器。 请注意、不同的 SMD 电感器样式会根据线圈的绕线方式在检测范围和方向上产生不同的结果。  

    此致、

    Chase Girard