This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:校准设置

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1591113/awrl6844-calibration-setting

器件型号: AWRL6844

在雷达工具箱–3.30.00.06 中、由于天线方向图问题、建议将雷达旋转 180 度。 我们还需要将所有 antPhaseRot 参数设置为 1、然后使用 compRangeBiasAndRxChanPhase 参数进行补偿。 我的问题是:测量 compRangeBiasAndRxChanPhase 参数时、是否还需要将雷达旋转 180 度? 如果在测量 compRangeBiasAndRxChanPhase 参数时雷达没有旋转、会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的一位专家会尽快回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    测量相位偏移时不需要旋转电路板。  只需确保角反射器位于孔视图处。   补偿是根据逻辑通道顺序计算的。   只要在校准和最终演示期间以相同的顺序启用所有逻辑通道、就可以。  

    例如、如果在校准期间按 TX1、TX2、TX3、TX4 顺序对线性调频脉冲进行编程、但按不同的顺序(例如 TX4、TX3、TX2、TX1)对线性调频脉冲进行编程、则补偿将错误。  否则、它将正常工作。  

    此致、

    Zigang