请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AWRL6844
在雷达工具箱–3.30.00.06 中、由于天线方向图问题、建议将雷达旋转 180 度。 我们还需要将所有 antPhaseRot 参数设置为 1、然后使用 compRangeBiasAndRxChanPhase 参数进行补偿。 我的问题是:测量 compRangeBiasAndRxChanPhase 参数时、是否还需要将雷达旋转 180 度? 如果在测量 compRangeBiasAndRxChanPhase 参数时雷达没有旋转、会发生什么情况?