请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1589874/awrl6844evm-flash-layout
器件型号: AWRL6844EVM

默认示例闪存布局假定如上图所示
但是、我们计划实现如下所示的 ooffset。
SBL - 256kb — 起始偏移量: 0x0
备份 SBL - 256kb: 偏移: 0x40000
闪存标头 — 4K、偏移 :0x80000
应用程序 — 1024KB、偏移量 :0x81000
请建议如果这是可以完成的,因为闪存标头值在不同的位置.
如果是、需要进行哪些更改?
此致、
Haidar