This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:闪存布局

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1589874/awrl6844evm-flash-layout

器件型号: AWRL6844EVM

image.png

默认示例闪存布局假定如上图所示
但是、我们计划实现如下所示的 ooffset。

SBL - 256kb — 起始偏移量: 0x0

备份 SBL - 256kb: 偏移: 0x40000

闪存标头 — 4K、偏移 :0x80000

应用程序 — 1024KB、偏移量 :0x81000

请建议如果这是可以完成的,因为闪存标头值在不同的位置.

如果是、需要进行哪些更改?  
此致、

Haidar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行任何更新??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haidar:

    闪存标头需要位于地址 0x0 处、但应用映像可以位于不同的偏移处。 但请注意、组合的应用映像本身不能拆分到不同的地址、相反、您可以有多个应用映像、并且根据引导索引、如果第一个应用映像失败、RBL 将回退到备份映像。