This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5011:对 DRV5011ADYBHR BSBGA 封装“焊球典型值“结构的阐释(铜凸点与焊球)

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1591199/drv5011-clarification-on-drv5011adybhr-bsbga-package-ball-typ-structure-cu-bump-vs-solder-ball

器件型号: DRV5011

您好、

我对 DRV5011ADYBHR(BSBGA/WLCSP 类型)的封装结构有疑问。
在数据表封装图中、“焊球典型值“高度显示为 0.10–0.16mm。

image.png

我的理解如下、我想确认这是否正确:

  • “焊球典型值“部分不是焊球。

  • 它是具有镍/金或类似金属表面的铜凸点(铜柱)。

  • 因此、在回流过程中、凸点不会熔化或崩溃。

  • 安装的器件高度由封装主体高度加上铜凸点高度决定、支架高度主要取决于 PCB 焊锡膏。

您能否确认此理解对于 DRV5011ADYBHR 封装是否正确?

感谢您的支持。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您发布到传感器论坛!

    “焊球典型值“是焊球、其材料由 SnAgCu (Sn:95.5%;Ag:3.9%;Cu:0.6%) 制成。 在回流焊过程中、整个焊球都将熔化/崩溃。 因此、如果您在焊接器件后将其移除、则需要重新对器件进行焊球处理、因为焊球会消失。

    安装的器件高度由封装主体高度+座椅平面决定。

    此致、

    ~Alicia