This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:2944 ADCSamplesNum 和 Chirp 的配置问题

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1590822/awr2944evm-configuration-issue-of-2944-adcsamplesnum-and-chirp

器件型号: AWR2944EVM

我当前正在使用 AWR 2944 的 TDM 模式进行 DSP 验证。 我注意到在配置参数时、将样本数设置为 2048 * 128 线性调频脉冲会导致错误、无法应用。 随后我尝试了 1024 * 128 和 2048 * 64 的配置、但两者都产生了错误。 但是、1024 * 64 可以正常工作、不会出现任何问题。 为什么会发生这种情况? 我在代码注释中看到它支持 2048 个采样点。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    具体产生了哪些错误? 这对于调试很有用。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是配置 2048 个采样点时遇到的错误代码:[C66xx_DSP] 错误: DPM 报告 4 收到错误   :–30311 arg0 :0x64 arg1:0x83a33c
    [Cortex_R5_0] 错误: DPM 报告 4 收到  错误 :–30311 arg0:0x64 arg1:0x10274808
    断言: 11.712373s :c:/ti/CR-B_MMW/app/mmw/mss/mss_main.c:MmwApp_DPC_ObjectDetection_reportFxn:2668: 0 失败 !!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到您的 DIG 采样率在 20480 时非常低。 能否增加到默认值 30000。

    此致、

    Gabriel