This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:定制传感器会连接到每个通道两个穿孔中的哪一个?

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1591487/fdc2214evm-which-of-the-two-through-holes-per-channel-would-a-custom-sensor-be-connected-to

器件型号: FDC2214EVM

这可能是一个基本问题:在 FDC2214EVM 上、我注意到有 4 个可能的输入通道用于电容式检测。 每个通道都有两个通孔、在原理图上标记为 INxA 和 INxB、其中 x 是 0 至 3 的通道。 我了解到、在 INxA 和 INxB 之间并联的电容器和电感器形成一个 LC 谐振电路、通过该电路可以将频率转换为电容值、但我感到困惑的是、如何将自定义传感器连接到此电路板?  

假设我有一些定制传感器、即 PCB 上有一个由铜制成的圆形焊盘。 然后沿着路径将电缆导线从我的应用传回 EVM。 我是否将该电缆引线连接到 INxA? 或 INxB?  

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry、

    您可以像板载 EVM 传感器一样连接此引脚、因此连接到通道 INxB。