Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: FDC2214EVM
这可能是一个基本问题:在 FDC2214EVM 上、我注意到有 4 个可能的输入通道用于电容式检测。 每个通道都有两个通孔、在原理图上标记为 INxA 和 INxB、其中 x 是 0 至 3 的通道。 我了解到、在 INxA 和 INxB 之间并联的电容器和电感器形成一个 LC 谐振电路、通过该电路可以将频率转换为电容值、但我感到困惑的是、如何将自定义传感器连接到此电路板?
假设我有一些定制传感器、即 PCB 上有一个由铜制成的圆形焊盘。 然后沿着路径将电缆导线从我的应用传回 EVM。 我是否将该电缆引线连接到 INxA? 或 INxB?

谢谢!