Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK, UNIFLASH
部件号: IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST、 UNIFLASH
大家好、E2E 专家:
你好。
在尝试将与 MMWAVEICBOOST 相关的 IWR6843ISK 连接到笔记本电脑时遇到问题。 我检查了所有硬件设置、都是正确的。 以及电压电源 5V、3A。 笔记本电脑上的 COM 端口可以正确识别、因此我想这不是驱动程序问题。 但是、当我打开 mmWave Visualizer 时、会显示:连接到 COM3/COM4。
有时它工作正常,然后再没有。 我还检查了没有其他应用程序阻止端口。