This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:无法连接到串行端口。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1581943/iwr6843isk-not-able-to-connect-to-serial-port

部件号: IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOSTUNIFLASH

大家好、E2E 专家:

你好。

 在尝试将与 MMWAVEICBOOST 相关的 IWR6843ISK 连接到笔记本电脑时遇到问题。 我检查了所有硬件设置、都是正确的。 以及电压电源 5V、3A。 笔记本电脑上的 COM 端口可以正确识别、因此我想这不是驱动程序问题。 但是、当我打开 mmWave Visualizer 时、会显示:连接到 COM3/COM4。

尝试使用 uniflash 刷写会出现以下情况:映像加载失败:无法连接到串行端口。 重新检查选择的 COM 端口和/或权限。
有时它工作正常,然后再没有。 我还检查了没有其他应用程序阻止端口。
 
此致、
公务员制度委员会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    一名专家将在该职位的 24 小时内作出答复。

    谢谢!

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否共享设备管理器的映像? 是否安装了 Silabs 驱动程序?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharan、

    安装的驱动程序为 Silicon Labs CP210_VCP。 每次连接电路板时、显示 COM 端口 3 和 4 没有问题。 但是、正如您在第二个屏幕截图中所看到的、mmWave Visualizer 只是说:正在连接。 MMWAVEICBOOST 出现此问题。 独立 IWR6843ISK 连接时不会出现任何问题。

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否在闪烁时共享您的设置和正在使用的交换机设置的映像? 还请添加 MMWAVEICBOOST 电路板的背面图片。

    此致、

    米哈特·夏尔马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihit、

    以下是图像。

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您发送编修。 在为 MMWAVEICBOOST(开关 S2)上的 NRST 按钮复位电路板、然后刷写它之后、能否尝试这样做? 刷写完成后尝试发送配置时、请确保您已选择 xWR68xx 平台并将 SOP 模式更改为“正常工作“。

    您还能告诉我您在 LED 阵列旁边连接到 MMWAVEICBOOST 电路板的内容吗?

    此致、

    米哈特·夏尔马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihit、

    除了 LED 阵列外、我们连接了随附的支架、以将 MMWAVEICBOOST 固定 到铝型材上。

    传感器板仍然显示连接问题、因此问题仍然存在。 只有在 MMwaveicboost 出现时、当我直接连接到 iwr6843isk 时、没有此类连接问题。

    您是否考虑过可能导致连接困难的任何其他原因?

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否可以按照以下步骤操作并重试一次?

    1. 将 684k 电路板连接到 MMWAVEIVEBOOST 电路板、而不对其供电
    2. 将 micro USB 线缆连接到 MMWAVEICBOOST 电路板上的 XDS110 USB 端口。
    3. 使用 5V 直流插孔 (P2 — 桶形连接器)为 MMWAVEICBOOST 供电
    4. 在 MMWAVEICBOOST 电路板上使用开关 S2 来复位器件。 检查并确保 LED DS2 已打开(右上角,在 FTDI_USB 标签上方)
    5. 打开设备管理器并检查您是否可以在 COM 端口下看到 XDS110
    6. 打开 Uniflash 并选择 IWR6843ISK 作为器件
    7.  在 Uniflash 的 COM 端口设置中输入 XDS110 Class Applications/User UART COM 端口值 (Format:COMxx)
    8. 选择 并刷写 68xx bin 文件

    如果问题仍然存在、或者您有任何困惑、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihit、

    我执行了所有描述的步骤、问题仍然存在。 尤其要注意的是、每次 LED DS2 打开而仅进行调光时、数据端口都不会发送数据。 COM 端口按预期显示、但没有发送数据、也不能刷写。

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    IWRL684K 不需要 MMWAVEICBOOST 电路板进行刷写。 您可以尝试单独刷新它吗? 您可以执行 此处给出的步骤
    请注意、您需要从 此处安装 CP210xx 驱动程序。  

    如果仍然无法正常工作、您能尝试使用其他 USB 电缆吗?

    此致、

    米哈特·夏尔马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihit、

    独立板的刷写没有问题、并且在独立功能模式下也能正常工作。  

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    使用 MMWAVEICBOOST 电路板是否有具体原因/用例? 如果没有、单独使用设备应该足够了、我将关闭此主题。

    此致、

    Mihit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihit、

    它们需要使用 mmwaveICboost 评估电路板。

    是否有进一步调试的方法?

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    最初提到:

    有时工作正常、然后又不工作。

    您能就此澄清一下吗? 这是否意味着您可以偶尔使用 MMWAVEICBOOST 刷写和运行演示? 然后我怀疑这是一个松动的连接问题。