This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:TDC1000 COMPIN

Guru**** 2694485 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1583585/tdc1000-tdc1000-compin

器件型号: TDC1000

您好、

COMPIN 引脚可以接收的回波或 RF 的最大振幅 (pk 到 pk) 是多少??

请尽快答复。

此致、

Ritvik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritvik、

    我看到数据表中没有明确指定该值。  大多数应用会将 PGA 的输出馈入 COMPIN、因此我们可以推测 PGA 的最大输出电压也是比较器输入的安全电平。  下面指定了这一点。  

    如果您有任何问题、请告诉我。   

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的答复。

    是否可以将射频信号直接提供给 COMPIN 引脚而不是 Rx 引脚。 此外、如果我已将 PGA 设置为最大增益(即 21dB)、我没有看到射频信号放大得足够大、即考虑到 LNA 和 PGA 都处于活动状态、总共有 41dB。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritvik、

    是的、如果您已经具有足够大的信号电平并且不需要 LNA 或 PGA、则可以将信号直接馈送到 COMPIN 引脚。  请参阅下面数据表的接收器部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的答复。

    我将射频信号直接连接到 COMPIN 引脚而不是 RX 引脚、但 IC 无法生成任何 STOP 脉冲。 如果您需要我们在示波器上看到的任何射频信号原理图图像或图像、请尽快回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您能否提供 COMIN 引脚上信号的示波器捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     所以这是我直接连接到我的 COMPIN 引脚的信号我没有连接任何东西到我的 RX 引脚(因此我没有使用任何一个放大器).

    因此、现在 无法产生任何 STOP 脉冲、因为我没有将任何东西连接到 RX 引脚、因为在我读取完之后、STOP 脉冲是使用 COMPIN 引脚上的信号生成的、它与 RX 引脚没有任何关系。

    请让我知道我该如何进行。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请善意回复!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritvik、

    您可以直接连接到 COMPIN 引脚、但信号必须偏置到 VDD (COMP/2)。  请参阅下图。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白。 谢谢你的答复,我会尝试这个,并得到你.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  听起来不错!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    我曾尝试给我的 RF,COMPIN 引脚具有 2.4V 的直流失调电压 ,还将 TDC1000 的 VCC 设置为 4.8V ,使 VCOM 变为 2.4V ,但我仍然无法生成 STOP 脉冲。 如果有任何我可能遗漏的问题、请告诉我、如果您需要更多详细信息进行进一步评估、请告诉我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否提供包含失调电压的信号示波器屏幕截图?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会这么做。 我有时会得到正确的读数、否则读数会非常不一致。 我想我必须降低射频的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    这些是我的 VCOM 的图像,你可以看到是大约 2.4V 和射频信号,我给出也有一个直流失调电压 2.4V , 不包括初始脉冲回波的前 3 个回波也有 2.3 伏的峰峰电压、我可以改变。现在发生的情况是、当我将电压阈值设置为 0x03(即 125mv)时、我得到结果但不是很准确、不是每次都得到结果、例如、如果我从该值中获取 10 个读数、我得到 5 个读数、但 5 个读数中只有 2 个是准确的、如果我设置的阈值更高 低于 125mV 我没有得到任何读数、因此如果我的回波切换为来自 VCOM 的–1.2V、即使我设置了 775mV 的阈值、我也应该获得准确的读数。 如您所见、我降低了噪声。 请让我知道我如何能够尽快进行,我正在达到我的项目的最后期限.

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    是否有任何更新??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:  

    任何更新??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritvik、

    我上星期因感恩节假期外出办公。  今天我将介绍这一情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢 Eddie(如果可能)如果必须测量 300ns 至 105us 范围内的 ToF、您是否可以建议寄存器设置、我应该使用该设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritvik、

    您超出阈值的程度有多大?  您是否还可以放大这些脉冲以显示超过阈值的时间?   

    比较器还包含迟滞。

    要确定时间窗口的寄存器设置、请参阅下图。  回波监听窗口由 TIMING_REG、TOF_TIMEOUT_CTRL 和 T0 决定。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    脉冲如果保持在 2.3 V pk-pk ,即 1.15V 在负侧,所以即使我设置阈值 775mV ,我是 375mV 超过阈值,所以我不认为应该有任何问题. 所以现在 我面临的主要问题是,我得到的读数是正确的,但这些读数是不一致的,我收到的读数大多是不正确的,所以我想我可能错过了一些寄存器设置,这可能会导致问题,所以如果你可以建议哪些寄存器,我应该记住和设置。

    关于回声监听窗口,我保持它最大值,这样我不会错过许多回声。我也将 TIMING_REG 设置为最大值,所以我认为这不是一个问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。  您还能测量信号超过阈值的时间吗?  数据表中未指明、但可能存在使阈值能够正确检测到的最小周期问题。  如果您将信号长时间保持在阈值以下、它是否一致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、即使我将阈值设置为–775mV、信号也很容易超过阈值 300mV。